This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774RSVR 消耗高电流

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945807/sn74avc4t774-sn74avc4t774rsvr-consuming-high-current

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RSN74LVC125ASN74LVC3G34

 大家好、对于我的项目之一、我们将使用信号电平转换器 SN74AVC4T774RSVR (将来自摄像头的信号转换为 MSP432P401R)。 当我们启用该 LT 时、看到高电流消耗(大约为7mA 至8mA)、请找到相关原理图并建议如何降低电流。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、对于我的项目之一、我们将使用信号电平转换器 SN74AVC4T774RSVR (将来自摄像头的信号转换为 MSP432P401R)。 当我们启用该 LT 时、看到高电流消耗(大约为7mA 至8mA)、请找到相关原理图并建议如何降低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadeesh、

    您的原理图未附带。 此外、您是否已经进行过任何调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LT-schematic.pdfHi TI 团队、

    请查找以下原理图供您参考。
    是的、我们在 LT 上进行了如下调试:
    根据我们的要求、我们制作了从 B 向 A 方向流动数据的原理图。
    禁用这些 LT 时、电路板总电流小于1mA、启用 LT 时的电流消耗约为8至9mA、为克服这一问题、我们在输入侧放置了下拉电阻器(100k)、即使问题仍然相同。 因此、请建议如何降低 LT 的电流消耗。


    注意:根据原理图、我们仅完成了布局设计。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有信号都是单向的、因此您可以使用具有可过压输入的简单缓冲器、例如 SN74LVC125A 或 SN74LVC3G34。

    至于您的问题:您能否确定电流到底流向哪里? 哪个器件的 VCCA 或 VCCB?

    CMOS 输入绝不能悬空;U31的 B4肯定需要一个下拉电阻器(或直接连接到 GND)。 是否可能有任何其他输入具有无效电压(不是0V 或3.3V)? 您是否测量了实际电压?

    某些输出是否可能驱动负载(例如强上拉/下拉)?

    为什么 EXT_WAKEUP_CAM2信号上的箭头方向不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、将 B4接地后、我们得到了这些 LT 的预期电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagadeesh、

    很好、很高兴听到克莱明的建议帮助您解决了问题。