This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1

Guru**** 2812065 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945986/txs0108e-q1-txs0108e-q1

器件型号:TXS0108E-Q1

您好!  

我们将 TXS0108E-Q1用于 VCCA -1.8V 至 VCCB - 3.3V。 我们的问题是,我们如何在启动时使 VCCA 输入为低电平,因为 VCCA 侧的信号被拉高,这会影响控制器启动(因为建议在 MCU 上电时将这些输入保持在低电平的电源序列)。

那么、我们如何将 VCCA 输入保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pankaj、

    该器件具有内部上拉电阻、因此如果在启用时加电、您将看到 I/O 上的电压跟踪电源。 最好的方法是在上电时将 OE 引脚保持在低电平、以保持 I/O 禁用、并在 I/O 上添加非常弱的下拉电阻(100kohm)以保持低电平。