This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:VCCA 和反馈上的电容

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945973/sn74lvc1t45-q1-capacitance-on-vcca-and-back-feed

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

您好!
我们在 VCCA 上添加了一个齐纳电路以实现过压保护、如下所示。
您能否帮助检查 C4324的电容是否足以应对此变化?
此外、这种变化的反馈是否存在任何预期问题?
(LP_VDDIO=3.3V)


谢谢、此致、
钻石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diamond、

    旁路电容器的电容为0.1uF。 我不确定您在第二个问题中的确切含义、但该器件具有 Ioff 功能、旨在消除任何反馈问题。