This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:关于 UQFN 封装上的卷带包装

Guru**** 2770105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945726/txb0104-about-tape-and-reel-on-uqfn-package

器件型号:TXB0104

您好!

关于 TXB0104RUTR 上的卷带包装、我的客户提出了一个问题。

(问题)

根据数据表中有关 UQFN 封装的卷带信息、有两种类型。

但两个器件名称相同(TXB0104RUTR)。

我们如何判断每种类型?

我们能否通过卷盘和包装盒上的标签来判断它们?

  

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    让我来为您研究一下、我将在该卷带信息中看到我可以找到的内容。 我将在24小时内回来提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    遗憾的是、我们无法清楚地知道您得到的是哪种卷带。 但是、这些卷带完全相同、最大的差异是1mm 的宽度、因此我不确定是否会有很多制造问题。