This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:使用 SN74LVC1G07作为驱动器、但器件无输出

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, CSD16301Q2, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945741/sn74lvc1g07-use-sn74lvc1g07-as-driver-but-no-output-from-device

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: CSD16301Q2SN74LVC1T45

大家好、

我的客户使用 SN74LVC1G07来驱动 MOSFET CSD16301Q2、从而实现电平转换器和外部拉电流。 此电路是否有任何问题? 客户向器件输入20MHz 信号、但未找到输出

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ µs 栅极是一个300pF 电容器、则通过10k Ω 电阻器对其进行充电时、时间常数为3 μ s。 这对于20MHz 来说太慢了。

    您可能需要具有推挽输出的器件、例如 SN74LVC1T45。 Ω、充电/放电电流可能会超过绝对最大额定值、因此您需要一个串联电阻器(5V/50mA = 100k Ω)。

    为什么20MHz 而不是200kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的建议、20MHz 来自客户规格。

    我是否可以知道串联电阻应串联在哪些组件之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    如果它们切换到具有推挽输出的器件、如建议的 One Clemens、则需要在该器件的输出端添加串联电阻器。