This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:IO 线路上的串联电阻

Guru**** 2771105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945762/txb0104-series-resistance-on-io-lines

器件型号:TXB0104

您好!

我们可以在每个 IO 线路上放置的串联电阻器是否有任何限制?

我们需要将3V 转换为1.8V、并且需要在每条线路上放置一些串联电阻器。

此致

朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是什么?

    TXB 已经有4 kΩ 串联电阻器。 使产出更弱不可能是任何情况下的改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在 ATEX 产品中使用此组件。

    在设计评估期间、我们得到了这样的注释:由于 ATEX 不依赖于组件的内部保护、因此我们必须添加一个额外的串联电阻器来限制流经每个 IO 的电流。

    我同意这是相当奇怪的、但它是强制性的。

    因此、我们需要添加这些电阻器、但我们还需要一个正常工作的 TXB。。。

    其理念是尽可能放置最小的电阻器、最小值约为300-400欧姆

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加10%的电阻不会受到太大的伤害、因为片上电阻器的容差可能大于该容差。

    但您的另一个问题表明、TXB 在任何情况下都不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giuliano、

    如果无法解决问题、我建议您使用您能够达到的最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它是否有工作机会,或者这只是意味着它不工作?

    此致

    朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giuliano、

    添加串联电阻器可能不会导致其停止工作、但在任何情况下都不会真正有帮助。 您将添加几百欧姆至4k 欧姆、因此其几乎可以忽略不计、但您需要确保驱动输入的器件仍可提供更改 TXB 器件状态所需的2mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、我将检查它。 谢谢!