This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:需要上拉

Guru**** 2767115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945882/lsf0204-need-of-pull-up

器件型号:LSF0204

你(们)好   

   参考下图   

1) 1)   我可以避免的情况是什么、上拉 电阻。

2) 2)     推 挽 输出中是否还需要上拉电阻 。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您的图像未附加。 但是、这些 培训视频 应该有助于回答您的问题(尤其是视频4、5和6)。