This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:所需的 Theta JC 或 theta JB 和最高运算结温

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945614/sn74lvc2g07-theta-jc-or-theta-jb-and-max-op-junction-temperature-needed

器件型号:SN74LVC2G07

查找以下器件的 θ JC 或 θ JB 和建议的最高工作结温;SN74LVC2G07DCKT

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、欢迎参加论坛!

    我可以为 您获取热值-我需要大约2周的时间才能在我提出请求后(这将在星期一早上返回工作时)恢复热模型。

    最高结温为150°C。 这里有一个有关此主题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/716186 

    我能不能问您在使用此需要热模型的器件时会怎么做? 该器件并非真正针对电力输送或高速运行而设计、因此您需要这些规格似乎很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您很幸运-当我今天早上搜索我们的数据库时、我发现这些数字已经生成:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    250.2

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    86.8.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    53.6.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    1.5

    结果- psi JB (标准数据表值)

    53.0