This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB 与带有内部上拉电阻器的组件系列的使用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945760/txb0104-use-of-txb-familly-with-component-with-internal-pullups

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

您好!

我们需要将一组3V 信号转换为1.8V。

我们首先选择使用 TXB 系列、但连接到低功耗侧(VCCA)的组件在其 IO 线路上有内部上拉电阻。

内部上拉电阻为11k、低于50k 建议限值。

TXB 是否可以在这种情况下工作? 如果没有、如何解决该问题?

此致

朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不奏效。 为了实现自动双向电平转换、TXB 具有弱输出缓冲器、可能不够强大、无法覆盖这些上拉电阻器。

    对于单向降压转换、请使用具有可过压输入的普通缓冲器、例如 SN74LVC125A。