This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:OE 连接至 VCCA

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945495/txb0106-q1-oe-connect-to-vcca

器件型号:TXB0106-Q1

大家好、

VCCA = 1.8V

VCCB = 3.3V

通过1Mohm 电阻器串联+4.7pF 电容将 VCCA 连接到 OE 引脚。

然后、首先为 VCCB 加电、然后为 VCCA 加电。

在本例中、VCCA 加电的时序与 OE 几乎相同。 (RC 引起的轻微延迟)

可以这样配置吗?

我担心数据表中的描述为"在 VccA 和 VccB 上电之前将 OE 保持为低电平"。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    为了确保输出在加电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚[…] 在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前、不得启用。

    如果您不关心加电或断电期间输出的状态、则可以更早地启用 OE。

    无论如何、在 VCCA 没有问题后不久将其启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我会避免将 RC 直接与 OE 引脚一起使用、因为您必须保持此配置中很难做到的输入转换率规格。