This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B, LM6511, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945518/level-shifter

主题中讨论的其他器件:CD40109BLM6511LM311

您好!

我们必须将15V 电平转换为5V、这是栅极驱动器的输入。 那么、您能不能建议具有低传播延迟的 TI 器件也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "低"意味着什么?

    CD4000系列中只有电压高于5V 的逻辑器件。 CD40109B 可用作高电平到低电平转换器、在25°C 下传播延迟最高为500ns

    LM6511或 LM311等比较器的速度更快。