This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:输入端钳位二极管?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945340/sn74lvc1g17-q1-clamp-diodes-at-input

器件型号:SN74LVC1G17-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G14

大家好、

SN74LVC1G17-Q1的输入端是否有任何钳位二极管?

据说、如果电流受到限制、则可以超过绝对电压、因此我猜它在输入端有钳位二极管、但无法找到有关该电压的精确信息。

请确认吗?

谢谢、
Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 GND 到输入引脚有一个钳位二极管。 电流限制仅适用于负电压。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    另一个尤其与代码 SN74AHC1G14和 SN74LVC1G17-Q1有关的疑问:
    对于这些组件、不声明 Ioff @ Vcc = 0V。 因此、我想知道当 Vcc 等于0V 时、Vi 输入电压是否可以假设值大于0V。 我可以将这个问题变为其他词语:对于任何 Vcc (包括 Vcc = 0V)、是否要考虑 Vi 输入电压的绝对值?

    我想您刚才给我的链接中已经提供了这个问题的答案、但请随意添加任何评论。

    非常感谢、

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G17-Q1数据表指定了 Ioff

    SN74AHC1G14数据表为任何 VCC 指定了 II、包括0V。输出不受过压保护。