This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:1.8V 至3V 电平位移

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T234, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945384/sn74axc4t245-1-8v-to-3v-level-shift

器件型号:SN74AXC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T234SN74AUP1T34

我正在寻找采用极小型封装(可以是4通道+ 1通道组合)的5通道单向1.8V 输入至3V 输出 IC。  

最好采用单电源、但如果较小、则可对双电源开放。 还在寻找非常简单的东西。  

您可以推荐器件吗?  

是否有基本的施密特触发器可以实现此目的、或者 VT+是否过高?  

我们也对路线图器件开放。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    为了实现最小的尺寸、我提出了 SN74AVC4T234 (ZWA 封装)和 SN74AUP1T34 (DSF 封装)的组合。 不会有精确的5通道器件、您可能会使用4通道+ 1通道而不是6通道实现更小的解决方案尺寸。