This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:贴图和逻辑符号的引脚排列确认

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945253/sn74lvc2g241-pinout-confirmation-for-decal-and-logic-symbol

器件型号:SN74LVC2G241

大家好、

我 在当前设计中使用的是 SN74LVC2G241YZPR (DSBGA8)缓冲器。 但是、数据表中的引脚分配存在一些混淆。
引脚配置详细信息表示引脚编号将类似   
image.png
但在贴图信息中、它的提到方式为.
image.png
请对此进行澄清。 编号应该是什么?模式将如何?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Google Mail 不允许其他人查看邮箱中的文件、因此图像不会显示。

    数据表第3页的图像根据引脚的功能对引脚进行编号。
    第21/22页中的图像标识了二维坐标系中的焊球。

    这是两种不同的方法来识别相同的引脚:

    1 1A/1OE
    2 1B 1A
    3 1C 2Y
    4 1D GND
    5 2D 2A
    6 2C 1年
    7 2B 2OE
    8 2A VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。