This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:SN74ACT244DWR

Guru**** 2513875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/944261/sn74act244-sn74act244dwr

器件型号:SN74ACT244

我们的客户检测到部件、发现部件内部有损坏。 他们希望确认裂纹是否会影响使用、请帮助我们确认。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    我们发货的所有器件在发布前都经过电气测试-器件在离开 TI 时工作正常。

    我无法从简单的图像中确定发生了哪种类型的损坏、或者它可能对器件性能产生什么影响。  我建议对器件进行电气检查。

    如果客户有问题、可以通过我们的 FA 流程将器件退回 TI -这必须由供应商开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。