This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC14:针对 CD74AC14M 的结至外壳(θJc)请求热阻信息

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943222/cd74ac14-request-for-thermal-resistance-information-for-junction-to-case-jc-for-cd74ac14m

器件型号:CD74AC14

大家好、

我们的客户正在申请 CD74AC14M 封装的结至外壳(θJc)。

您可以共享此信息吗?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我已提交请求。 返回结果需要~2周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emys、

    感谢您对此主题的支持。

    期待您很快收到有关热阻信息的消息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emys、

    如果此请求有任何更新、我想跟进吗?

    非常感谢。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我办理了入住手续、发现热模型尚未完成-但今天是预期完成日期。 他们可能已延迟-我将在看到结果到达我的收件箱后立即发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的更新。

    我还会向客户提供最新信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    热性能:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    91.6.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    45.9.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    47.8.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    10.0

    结果- psi JB (标准数据表值):

    47.4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Emrys 为您提供的友好且出色的支持。

    立即解决此主题。

    此致、

    Jonathan