This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:请求提供 X 射线限制详细信息

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940222/sn74axc8t245-requested-for-x-ray-limit-details

器件型号:SN74AXC8T245

尊敬的各位、

这是 Dipali Bhandare、目前我们正在为槟城的一家制造工厂工作、希望您支持 X 射线敏感组件的 X 射线剂量规格。如果您的联系不正确、我们将感谢您的快速操作。 请帮助我们将其重定向到相同的位置。

最终客户是瞻博网络。

请确认所有这些值是特定于器件还是以通用方式适用(适用于所有德州器件)。  

制造商

MPN

X 射线限制(MyG)

支持文档(如果有)

应用工程师

SN74AXC8T245RHLR

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dipali、

    请参阅此处的 X 射线信息:  

    我们通常不会对逻辑器件进行辐射测试、因此大多数 SN74器件在 X 射线环境下的性能没有保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    紧急

    您好!Dylan、

    我们是否可以考虑 X 射线限制不适用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Depali、

    正确。