This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:接地漂移问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/944026/txb0106-ground-shifting-issue

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245

您好、先生、  
我们使用 TXB0106作为1.8V 至3.3V 域之间的电平转换器。 当我们以1.8V 至3.3V 的方向传输任何信号(UART)时、 我们在将我的传感器板(3.3V 域)连接到我的控制器板(1.8V 域)时、在 UART_RXD 线路(3.3V 侧)上面临接地漂移问题。 我们在设计中缺少什么?
请对此提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arijeet、欢迎参加论坛!

    您的设计中很可能有一个上拉电阻器、TXB 逻辑系列与上拉电阻器不能很好地配合使用。 这可能是它连接到的其中一个器件内部的弱上拉电阻。 这当然只是一个猜测、因为您还没有显示我的任何内容。

    您能否共享设计原理图和问题示波器截图(最好是同时输入和输出)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么接地漂移问题? 您没有告诉过我们任何相关信息。

    电路板是否符合数据表第8.3.4和8.3.6节中的限制? 电路板之间的连接时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。
    请查找原理图部分和示波器截图。

    原理图-

    示波器图像-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0106上的每个输出都有一个串联的4k Ω 电阻器。 最可能的答案是您的 SNSR_3V3输入具有值为6.3千欧的内部上拉电阻器。 TXB 系列转换器与上拉或下拉电阻器不兼容。

    如果这可以在内部禁用、那么这将是最佳解决方案。 否则、您可能需要使用不同的转换解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将此 LT 用于 UART 接口、UART 具有内部 PU。 这些不能禁用。 我们还有其他什么可以做的呢?  

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、遗憾的是、由于 TXB 的设计原因、它与上拉电阻器不兼容。

    对于 UART 转换、我建议改用 SN74AXC2T245等单向电压转换器。 这种类型的器件将能够在不出现任何问题的情况下对内部上拉电阻器进行过驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的;谢谢您的建议。