This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-Q1:通过 SN74LVC1G11-Q1的 AEC-100认证

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/944639/sn74lvc1g11-q1-aec-100-certification-confirmation-of-sn74lvc1g11-q1

器件型号:SN74LVC1G11-Q1

您好专家、

SN74LVC1G11-Q1 器件以 Q1命名、但在数据表中我找不到 AEC-100认证。 工作温度为-40°C 至85°C。 对于汽车应用、它始终需要-40°C 至125°C 的温度。 您能为我们确认一下吗? 有几位客户要求我提供此参数。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    请参阅此 帖子。 AEC-Q100具有多个温度等级、该器件支持3级。