This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:使用与非门进行电源开关

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/944684/sn74lvc1g00-power-switching-using-nand-gate

器件型号:SN74LVC1G00
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14SN74LVC1G97

您好!

我的客户希望使用与非门 (SN74LVC1G00DBVR) 切换3.7V 电池电源和5V USB 电源轨。 如下所示

请告知是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常的 LVC 输入对信号边沿的长度有限制;如果 USB_VBUS 电压变化缓慢、可能会导致问题。 (请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)

    这些与非门实际上用作逆变器、因此我建议使用具有施密特触发输入的逆变器、即 SN74LVC1G14。

    如果使用与非门来减少 BOM 数目、那么我建议使用具有施密特触发输入的可配置逻辑门、例如 SN74LVC1G97。