This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:器件不会士兵

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941659/sn74lvc1g32-part-will-not-soldier

器件型号:SN74LVC1G32

部分不会士兵,索利德不会在铅周围流动。 引线位于焊盘的中间、焊盘的两侧各有一个良好的焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我不知道是什么导致了这个问题、但总的来说、解决方案是更多的磁通量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、欢迎参加论坛!

    焊接器件时使用的是哪种类型的工艺?

    我从未听说过任何人在焊接此器件时遇到过问题-在全球系统中有数百万个问题。 是否仅此器件会给您带来问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回流焊过程  

    下面是一些图片

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在此处提供了建议的回流焊曲线:

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    我猜需要 延长预热/浸泡时间、以使焊锡膏中的助焊剂能够完成其工作。 过去、当加热过快时、我曾看到过类似的问题-焊料会熔化、但器件不会均匀加热、您会遇到坏点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们评估了我们的个人资料、我们的工作时间介于150到200摄氏度之间、这是否符合他们的任何 其他想法?
    image.png
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试更改焊锡膏化学成分。

    这种连接是否会给您带来电气问题、还是仅仅是视觉问题? 您是否遇到可靠性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图片是否是可接受的焊点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我无法仅从图像中判断焊点是否电气连接、或者是否存在可靠性问题-这就是我提出的原因。

    不过、我觉得这并不是特别好-我建议尝试不同的焊锡膏。