This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G58:附加信息请求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943611/sn74aup1g58-additional-information-request

器件型号:SN74AUP1G58

组件上的最大工作结温限制是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emily、欢迎参加论坛!

    我建议在发布前尝试搜索、因为这样可以节省您的时间。

    这是一个常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常见问题解答指出、对于逻辑器件、最高结温等于最高存储温度。 相关组件是否被视为"逻辑"器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    是的、SN74AUP1G58是一款逻辑器件。

    一个快捷方式(面向未来)是器件型号前面的"SN74"(或仅来自竞争对手的"74")、表示它是一个逻辑器件。

    如果有任何问题、您可以通过 TI.com 上的器件产品文件夹找到: