This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102QDCURQ1的高电平输出电流(IOH)和低电平输出电流(IOL)

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/944150/txs0102-high-level-output-current-ioh-and-low-level-output-current-iol-of-the-txs0102qdcurq1

器件型号:TXS0102

大家好、

我们收到了客户关于 TXS002QDCURQ1的高电平输出电流(IOH)和低电平输出电流(IOL)的询问。 我知道低电平输出电流(IOL)取决于连接到 TXS0102QDCURQ1的另一个器件的输出电流、是不是吗?

在数据表的图10中、转换器两侧都有内部 PMOS 晶体管。 PMOS 晶体管的最大输出电流是多少?

此致、

Danilo    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这些 FET 仅在触发单次触发且阻抗为~ 70欧姆时才有效。 该器件是无源转换器、不应用于提供自己的额外驱动。