This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT125A:SN74BCT125N 和 SN74BCT125AN 之间的差异

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/944421/sn74bct125a-the-difference-between-sn74bct125n-and-sn74bct125an

器件型号:SN74BCT125A

你(们)好

我的客户想知道 SN74BCT125N 和 SN74BCT125AN 之间的区别、

SN74BCT125AN 是否可以代替 SN74BCT125N?

e2e.ti.com/.../SN74BCT125N.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据提供的数据表、SN74BCT125AN 在电气上与 SN74BCT125N 等效。  

    SN74BCT125N 于30多年前停产。