This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108转换1.8V/3.3V@100MHz

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943993/lsf0108-lsf0108-translation-1-8v-3-3v-100mhz

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

你好!!

请告诉我如何使用 LSF0108以100MHz (200Mbps)连接 SDIO。

连接是 SD 主机(+1.8V)<->LSF0108 <-> SD 卡(+3.3V)。

查看下面的 URL、可以看到有关上拉电阻器的以下说明、
此外、还规定负载电容必须为6pF 或更低。

'高侧上拉电阻器应为330欧姆、低侧上拉电阻器应为10千欧姆。'

e2e.ti.com/.../2269185 # 2269185

未知点:
查看 LSF0108的数据表、负载电容被描述为10.5pF (典型值)、那么
是否无法实现6pF 的负载容量?
是否应将6pF 视为不包括10.5pF 在内的容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshida-San、欢迎参加论坛!

    [引用用户="Masakazu Yoshida"]

    查看 LSF0108的数据表、负载电容被描述为10.5pF (典型值)、那么
    是否无法实现6pF 的负载容量?

    是否应将6pF 视为不包括10.5pF 在内的容量?

    [/报价]

    10.5pF 是"导通"状态下的典型通道电容值--在"导通"状态下,由于线路被主动驱动,电容对信号的影响降低。

    [引用用户="Masakazu Yoshida"]

    请告诉我如何使用 LSF0108以100MHz (200Mbps)连接 SDIO


    连接是 SD 主机(+1.8V)<->LSF0108  <-> SD 卡(+3.3V)。

    [/报价]

    对于所述的情况、可以使用 LSF 转换器、但我不推荐使用它。  最好使用 SN74AXC4T774等有源电压转换器。

    以下是在相当理想的条件下以50MHz 频率运行 LSF 转换器的示例:

    您可以在此处看到、即使将脉宽减半、输出仍将达到~3.3V、但完整性将低于理想值。

    我没有来自 AXC 的50MHz 波形可用于完美比较、但您可以很轻松地看到该2.5MHz 波形的差异:

    使用该器件的缺点是它不是自动双向的、因此您必须控制数据信号的方向。