This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16245B:SN74LVT16245B OE 引脚电阻

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943513/sn74lvt16245b-sn74lvt16245b-oe-pin-resistance

器件型号:SN74LVT16245B

大家好、团队、

我的客户正在进行 SN74LVT16245B SCH 设计。 我们需要知道 SN74LVT16245B 引脚悬空时的 OE 引脚电阻。 我找不到 OE 引脚的内部电路。 请帮帮我。 提前感谢!

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    输入电阻可根据提供的输入泄漏电流和最大电压规格进行估算。

    使用给定的1uA 和3.6V 值、输入电阻可建模为从输入到接地的3.6Mohm 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 还有一个问题是、当浮动时、OE 电压应该是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "悬空"意味着没有特定的电压。

    CMOS 输入绝不能悬空。 如果 OE 引脚可以断开、则必须添加上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明是正确的。

    抱歉、我第一次回答时遗漏了短语"引脚悬空时"。

    不要将输入保持悬空。