This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:CD4050B

Guru**** 2914450 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4098B, CD4050B, CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943342/cd4050b-cd4050b

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他部件:CD4098BCD4013B

你好

我希望使用以下 Cktt 为我们的三级逆变器创建最小脉宽。

每腿应使用四个此类 Ckts。 目标脉宽约为800nS 至1.1us  

和关断时的电流。

PS 为+15V、输入信号也为0-15V。

我有以下问题:

在负转换点、输入将暂时拉至 GND 以下

 其中、内部钳位二极管应通过 O/P 级的 Rdson 复位330pF 电容。

 内部钳位二极管(至 GND)是否适合重复使用?

2.在正转换点、输入应高于+15V。

 它是否会破坏重复脉冲?

3.如果我选择在输入端采用串联二极管,则任一端连接+15和 GND

  但不要在330pF 电容器上插入限值电阻器、这是可以的吗?

谢谢、此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图像如下所示-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部钳位二极管的绝对最大额定值为10mA。 您的电路将超过此值。

    添加外部肖特基二极管会有所帮助。

    是否可以改用 CD4098B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我建议不要使用下面的电路。 预期的开关电压为 VCC/2、二极管两端的电压为7.5V。

    当从低电平切换到高电平时、输入电压将被强制为22.5V、这会立即破坏 CD4050B 的输入栅极。

    当从高电平切换到低电平时、输入电压将强制为-7.5V、这可能会由于过流而损坏输入二极管(其额定电流仅为10mA)。

    此外-电路似乎不会在输出端产生脉冲、只是输入的复制、具有轻微延迟和增加的电压/电流尖峰。

    我建议改为使用基于 XOR 的边沿检测器-稍微延迟一个输入将在每个输入边沿上产生正输出脉冲、包括正输出脉冲和负输出脉冲。 XNOR 可用于负脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens 和 Emrys 的回复。

    虽然您所说的大部分内容对于许多应用都是有效的、

    在我的特定情况下、它们不是。

    它实际上是我们的短脉冲抑制电路的变体、我需要一些器件  

    我的三级逆变器驱动器每桥臂4个 N。

     

    我的目标规格如下:

    输入脉冲序列:FSW 最大值为10kHz。

    对于正脉冲和负脉冲、短于900nS +/- 200nS 的脉冲将被终止。

    上升沿和下降沿的等效延迟、虽然不是 reqd、但是可以容忍的。

    CKT 可操作@+15V (Alas,限制了选项!!)

    四个这样的 Ckts 组合在一起、占用空间和封装数量确实很重要。

    了解 Clemens 的回复、如果我将肖特基二极管对置于输入端、钳位到 PS 电源轨、

    如果 CD4050的 O/P 级需要、我是否还需要将一个电阻器与电容串联?

    谢谢、此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到我的预发邮件中。

    具有施密特触发器的简单 R-C Cktt 为什么我不喜欢?

    通常符合规格、但有以下问题:

    当说上升时、当 Vth+被交叉时、O/P 切换、和  

    输入会以毫伏的方式开始下降。

    在这种情况下,时间通常由(Vth+- Vth- only)确定  

    它从 Vcc 到 Vth-表示下降、从0到 Vth+表示上升。

    在这种情况下、对于保证的最小短路脉冲、该 SPS 时间的扩展

    变得不可接受的大。

    此 Cktt 可避免该问题、因此首选。

    此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于抗尖峰脉冲电路、您需要一个多谐振荡器(½ CD4098B)和一个 D 型触发器(½ CD4013B)。 将输入信号连接到多谐振荡器的两个触发输入(+TR 和−TR)和触发器的数据输入(D)。 将多谐振荡器的反相输出(Q)连接到触发器的时钟输入(C)。 将 多谐振荡器的 RESET 输入连接到高电平、并将触发器的 SET 和 RESET 输入连接到低电平。 将多谐振荡器的 R×C 配置为900ns。

    输入信号中的任何边沿都将触发(或重新触发)多谐振荡器。 这意味着它的 Q 输出变为低电平并保持低电平、直到配置的时间结束、而输入上没有任何新的边沿。

    当 Q 变为高电平并触发触发触发触发器的时钟时、输入的新稳定状态会复制到触发器的 Q 输出。 (在干扰之后、新状态与旧状态相同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    一个很棒的 Ckt,我以前也用过。

    如果我只有一个(或两个 Ckts)是理想的;但是

    在这里、我需要四个这样的器件、并且需要2个 CD4098和2个 CD4013。

    如果可以调整我的电路、一个 CD4050封装就足够了。

    转到我的初始 Ckt:

    如果我使用双肖特基二极管钳制输入、则钳位到 PS 轨

    (为了保护内部钳位二极管)我还需要放置

    与电容器串联的电阻器、以保护 O/P 级?

    如果是、该电阻器的最小值可能是多少?

    感谢您的及时响应。

    此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流没有绝对最大额定值。

    使用 RθJA 来得出最大功率耗散、并对照实际功率耗散(VOL×IOL 或 VOH×IOH /通道)进行检查。 调整电阻器的大小、使电流足够低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    非常感谢您的回答。

    如果我没有放置任何外部电阻器、则只放置内部 Rdson  

    如果我正确阅读数据表、会起作用:

    Rdson ( H ) 4.5V/15ma =300E 最坏情况

    Rdson ( L ) 2V/32mA =62.5E 最坏情况。

    这些 Rdson 的耗散能量在每个边沿上应为1/2 C*V^2;或者

    E = FSW X C*V^2、@ 10kHz 和 330pF、功耗为0.74mW

    四个此类栅极的总功耗为3mW。

    对于 D (SOIC)封装,Rth j-a AS 81.2*C/W,Delta T 极小。

    您是否足够粗略地查看我的计算结果以进行检查

    如果我没有犯任何令人震惊的错误。

    谢谢、此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应计算随时间变化的总能量、因为必须在任何时间点限制功率耗散。

    如果我们允许+25°C 的温度偏移、则最大功耗约为300mW、即每通道75mW。

    当输出刚刚切换时、电容器几乎会将输出短路至±15V (减去二极管压降)。 图6-3…6-6未显示最大电流(其中功率耗散最高)、但我们可以看到15V 时的电流过高。

    kΩ 在输入端前面添加一个1.5k Ω 电阻器、将二极管电流减小到10mA 以下、则输出电流也小于10mA、即使在最坏的情况下也是安全的。