This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:电源电流和功耗计算

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943458/sn74ahct541-supply-current-and-dissipation-calculation

器件型号:SN74AHCT541

您好!

我看到数据表上的图5显示了270mA @50MHz 3.3V 的工作电压。  ((270e-3/8)/50e6)/3.3 = 204pF /通道。 为什么该图中的电流如此高? 我在第7.9节中看到每个缓冲器的功率耗散电容为33pF。 因此,我预计总电源电流为8*33pF*3.3*50MHz =43mA,而不是270mA。

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    您能否链接到您参考的数据表? SN74AHCT541 ( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct541.pdf )的数据表中没有您所描述的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我的错误:),我现在意识到我正在查看的组件是 SN74LVC541ARGYR。 我应该创建一个新问题、还是可以在此页面中帮助我?

    此致、

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeki、

    没问题-我可以在这里为您提供帮助。

    您在功耗计算中忘记了一个正方形-8*33pF*(3.3V ^2)*50MHz =144mA --它仍然没有显示的那么高。

    图5显示了 LVC 系列的总功耗估算计算结果。 这通常用于显示功率与器件中的电压和频率之间的关系、但不应用作计算的替代方法。

    我可以看到这是多么令人困惑,因为它被列为应用部分的典型曲线--我将在下一个数据表修订版中将其标记为删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我想您已经通过再次乘以电压来计算功率、因此它将为144mW、但43mA @3.3V。 无论如何,我知道这个数字应该是定性的,而不是定量的。 感谢您的帮助!

    此致、

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeki、

    是的-我的错。 很抱歉。