This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:在串行通信中接收和发送数据

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943535/txb0104-receive-and-transmit-data-in-serial-communication

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45

大家好、

我选择了 TXB0104进行接收和发送串行数据通信。 逻辑转换介于3.3V 和5V 之间、反之亦然、器件(Nexition 显示屏)会发送和接收数据。

请您完成我设计的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    TXB 转换器系列驱动的负载不应超过70pF、通常情况下、串行连接具有更高的电容。 这可能会导致振荡和其他问题。

    由于您的配置有两个单向信号、为什么不使用专用的 Tx 和 Rx 转换器?  我建议查看 SN74LVC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emrys

    感谢您推荐 IC。 最后、我想知道 将连接到 SN74LVC1T45的 VCCA 和 VCCB 的电容值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用0.1uF。