This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我们是否有8位电平转换器将3.3V 转换为15V

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943547/txs0108e-do-we-have-8-bit-level-shifter-to-convert-3-3v-to-15v

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:CD40109B

大家好、

我的客户希望找到一个电平转换器、将3.3V 电平转换为15V 电平。 它至少需要8位。 那么、我们是否有合适的器件? 谢谢。

最好的酒店

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    只有一个电压系列支持15V、这就是 CD4k 系列。  CD40109B 是一款可提供3.3V 至15V 电压的四路电压电平转换器、但我们没有八路版本。