This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:SN74LVC541A 引脚6过压

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943384/sn74lvc541a-sn74lvc541a-pin-6-over-voltage

器件型号:SN74LVC541A

尊敬的团队:

经客户测试,当引脚6的电压大于5.5V 时,该通道将受到损害,输出始终处于低电平。 我从数据表中看到引脚6的绝对电压应为6.5V。 故障率约为4/226=1.7%、引脚6故障始终正常、其他 IO 正常。

您是否愿意帮助确认绝对电压?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我们只能保证在建议的工作条件下正常运行(对于0至5.5V 的 VI、电源为1.65V 至3.6V)。 在 ROC 之外运行会降低可靠性并可能导致故障。 超过绝对最大额定值有可能会导致器件立即和永久损坏。

    该器件的设计工作电压为1.8V 至3.3V、因此在6V 下运行远超出其设计范围、我强烈建议降低输入电压。