This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206-29:为 SD 卡找到符合 UHS-I 标准的电压电平转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206-29, SN74AXC2T45, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943474/txs0206-29-finding-uhs-i-compliant-voltage-level-translator-for-sd-card

器件型号:TXS0206-29
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45SN74AXC4T774

大家好、我需要一个符合 SD 3.0标准的电压电平转换器、该转换器可以将处理器的3.3V 信号转换为 SD 卡的1.8V 信号、以便我可以运行 UHS-I 型卡。 我基本上正在寻找一种可通过 IS EOL :IP4856CX25替代此组件的方案

我进入了此 TI 器件(TXS0206-29)、但它似乎不够快、无法与 UHS-I 卡配合使用。 您还有其他选择或建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    不可以、很遗憾、 我们没有 IP4856CX25的直接替代产品。

    该器件包含很多- LDO 稳压器、EMI 滤波器网络和系统级 ESD 保护。 其中两个在任何 TI 电压转换器上都找不到、而第三个仅在部分器件上找到。

    要复制该功能、可能需要许多外部组件。

    基于 IP4856CX25架构的最匹配项是我们的 AXC 或 AVC 方向控制电压转换线路。 看起来、时钟有一个单向电压转换通道、2个独立方向控制通道、然后3个链接方向控制通道。

    为了更好地匹配该功能、我选择了 SN74AXC4T774、该器件提供4个具有单独方向控制的通道、并添加了 SN74AXC2T45、后者具有2个由单方向引脚控制的通道。

    AXC 系列可支持高达190MHz (380Mbps)的频率、从而实现1.8V 至3.3V 的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这很不幸。 感谢您的回复。