This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104与 TXB0104:

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943293/txs0104e-txs0104-vs-txb0104

器件型号:TXS0104E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

尊敬的先生:

我对 TXS0104和 TXB0104的电平转换器有一些疑问。

这两个芯片的电源序列如何? ex VCCA ->VCCB ->EN? 还是 EN->VCCA->VCCB? 还是 VCCA->EN->VCCB?

这两个芯片是双向的、我们想知道这个芯片在初始化时是如何从输入变为输出还是从输出变为输入的?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 和 TXB 数据表显示:

    TXS0104E 器件在加电期间不需要 VCCA 和 VCCB 之间的电源排序、因此电源轨可按任何顺序斜升。 大于或等于 VCCB (VCCA≥VCCB)的 VCCA 值不会损坏器件、但在运行期间、VCCA 必须始终小于或等于 VCCB (VCCA≤VCCB)。

    在运行期间、请确保 VCCA≤VCCB 始终处于运行状态。 在加电排序期间、VCCA≥VCCB 不会损坏器件、因此任何电源都可以首先斜升。

    OE 引脚具有过压耐受能力、即使没有电源也是如此。 当 VCCA 上升时、OE 引脚不应悬空。

    TXS 和 TXB 都不会改变方向。 TXS 是无源开关;当从外部将任一 I/O 拉至低电平时、开关关闭。 TXB 具有弱输出驱动器、这些驱动器在两个方向上始终处于活动状态。

    另请参阅 电压转换器常见问题解答、 使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南以及 使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南。