This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125的原理图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74LVC3G17, ULN2003A, TPL7407LA, CD4504B, CD40109B, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938674/sn74lv4t125-schematic-of-sn74lv4t125

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17ULN2003ATPL7407LACD4504BCD40109BUCC27517

您好、TI、

我有一个 需要3.3V 至5V 和5V 至3.3V 电压的应用

我为 这两种情况都选择了 SN74LV4T125。

如果我在原理图中犯了任何错误、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不错。

    通常还使用较小的去耦电容器(典型值为100nF)。

    对于从5V 到3.3V 的电平转换、您可以将 U27替换为具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC3G17、该器件的封装更小。

    如果您将 ULN2003A (U16)替换为 TPL7407LA、则无需将3.3V 信号转换为更高的电压、并且可以使 U24下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和宝贵的建议。我将为 您介绍 TPL7407LA

    我还在寻找一个 IC、将电压电平从3.3V 逻辑转换为15V 逻辑、以生成10kHz 频率的 PWM 脉冲。 需要最小传播延迟。 我尝试在 TI 的电平位移逻辑页面中搜索、但无法找到!  如果有、请建议使用任何 IC。

    正在等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于5V 的唯一逻辑系列是 CD4000。 查看 CD40109B 或 CD4504B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想得到您的确认、了解经过分组并连接到接地端的 OE 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ladisch、

    我想知道如果选择 SN74LV4T125会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚接地后、四个缓冲器将始终处于激活状态。 (即使在上电期间、输入可能还无效。) 该行为与无 OE 的缓冲器相同、例如 SN74LVC3G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    正如您建议 的 CD40109B 或 CD4504B 在3.3V 至15V 转换时使用、但数据表显示其典型输入电压为5V。 请确认 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第1页的建议运行条件下、CD40109B 允许低至3V 的电压。 与 CD4000系列中的大多数其他器件一样、我假设 CD4504B 也支持此功能、但情况似乎并非如此。

    您还可以使用完全不同的器件、例如具有 TTL 输入的栅极驱动器、如 UCC27517。