This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:数字输出缓冲器

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943149/sn74lvc2g07-buffer-for-digital-output

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DSN74LVC8T245

你(们)好。

我想将 TMS320F28379D IC 的数字输出功能与一些缓冲器结合使用。 我有24个数字输出用于我的应用。 那么,此应用程序是否有任何建议的部件? 电压值必须为5V。 此外、我还将使用数字输出功能来启用稳压器。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非我弄错了、否则 TMS 器件看起来是以3.3V 电压运行、因此您需要一个电压转换器(3.3V 至5V)。

    我建议使用3个 SN74LVC8T245。