This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC138:Y*输出电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT138, CD74HC138, SN74LVC138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/942558/cd74hc138-y-output-current

器件型号:CD74HC138
主题中讨论的其他器件:SN74HCT138SN74LVC138A

当 VCC=3.3V 时,Y*引脚的输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]在数据表中给出的规格值之间、最适合使用哪种方法估算规格值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens

    非常感谢您的回答。 根据我在 SN74HCT138上的经验,数据表第1页上显示“5V 时输出驱动为+-4mA”,但第4页上的持续输出电流 IO (Vo=0to Vcc)为+-25mA。 我从 TI 的迪伦收到的输出驱动的答案是4mA。

    这与我需要知道 CD74HC138输出驱动电流值的情况类似。 数据表在第3页显示了"持续输出电流、IO (Vo=0to Vcc)为+-25mA"。 同时、在第1页、CD74HC138在 LSTTL x 10处展示了与 SN74HCT138相同的扇出、但没有专门为 CD74HC138指定"输出驱动电流"。 我需要解码器来驱动 LED 指示灯、同时启用另一个解码器。 4mA 不足以同时执行这两项操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值显示了您可以在不损坏芯片的情况下尝试消耗的电流大小。

    直流电气规格表中的测试条件显示了在保持低于指定压降的情况下可以消耗的电流。

    如果 VCC = 5V、并且尝试消耗的电流大于4mA 但小于25mA、则芯片不会损坏、但压降不能保证、可能会任意大。

    您需要多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC138A 可驱动24mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Clemens 的解释非常准确、但我也建议您查看 ABS 最大额定值下的注意事项。 我还同意 Clemens 的器件建议、因为您需要一款具有 LVC 系列所提供的更强大输出驱动器的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到的扇出为10 LSTTL。 您能告诉我 CD74HC138的等效驱动电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 LSTTL 负载为0.4mA。 如上所述、CD74HC138专为4mA 电流而设计。