This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:[SN74LVC3G17]功耗

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/942584/sn74lvc3g17-sn74lvc3g17-power-consumption

器件型号:SN74LVC3G17

您好!

我使用 SN74LVC3G17作为缓冲器、输入引脚连接到按钮并上拉至 Vcc、输出引脚连接到微控制器、Vcc 为+1.8V。

这是因为我使用 CR2032纽扣电池作为电源、我想知道 SN74LVC3G17的功耗、我的情况如下、是否所有结果都为10uA?

 如果所有输入引脚都为高电平、输出引脚也输出高电平、则功耗为10uA x Vcc?   

 如果2个输入引脚为高电平、1个引脚为低电平、功耗为10uA x Vcc?   

 如果2个输入引脚为高电平、1个引脚为恒定高电平和低电平变化(我连续按下按钮)、功耗也为10uA xVcc?

1.我是否知道 ICC 和 Delta ICC 之间有什么区别?

为什么 Vcc 被定义为0.6V、那么500uA 是泄漏电流?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 高电平或低电平输入、最坏情况下的泄漏电流确实为10 μ A。 这种情况仅在最极端的温度下发生;典型的泄漏电流要小几个数量级。

    ΔICC 显示了将 TTL 信号应用于 CMOS 输入时会发生什么情况。 这与您无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Clemens。