This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:短路电流

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/942417/sn74lvc2g34-short-circuit-current

器件型号:SN74LVC2G34

客户使用 SN74LVC2G34DBVR 通过49.9 Ω 电阻器(拉电流)驱动外部 LED。  客户担心外部 LED 接线短路、 由于电流超过50mA 绝对最大值、从而损坏 SN74LVC2G34DBVR

如果他们决定让电路保持原样、有什么风险?

TI 是否提供可支持65mA 短路电流的替代器件?

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风险是器件会损坏(短路或开路或一个接一个)。

    两个并联输出将允许100mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    克莱明是正确的。 我只想补充一点、在这种情况下、有几个选项:

    (1)将电阻值增加到75欧姆-大多数 LED 即使在一半的额定电流下仍会产生很好的光量、这将是防止任何损坏的最便宜/最简单的解决方案。 在71欧姆(75 - 5%)和3.3V 电压下、输出短路电流限制为46.5mA、这在器件的能力范围内。

    (2)每个 LED 使用一个 SN74LVC2G34、并将两个通道并联。 该器件可支持高达100mA 的总电流、并且您可以在同一器件内并联通道(但请勿尝试使用多个器件、因为这会引入时序差异)。

    (3)我将其放在最后、因为它最不可能有用-但仍然值得提及。  您可能能够将 LED 电源电压增加到5V --在这种情况下,限制电阻器上额外有1.7V 的电压下降,这允许在同一电流输出上有更大的电阻器值,从而最终得到短路安全输出。 假设电流为20mA 时为5V 和2.3V VF、则电阻器需要为135欧姆、从而产生37mA 的短路电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。  我的建议是#1、增大电阻器值并查看它对 LED 亮度的影响。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    标记