This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204 -最大限度降低泄漏电流

Guru**** 2807745 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, LSF0108, SN74LVC2G07, LSF0102, TINA-TI, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941311/lsf0204-lsf0204---minimizing-leakage-currents

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: LSF0108SN74LVC2G07LSF0102TINA-TISN74LVC1G07

大家好、TI 逻辑器件论坛、

我需要在3.3V"始终开启"的处理器和通常将断电的1.8V 外设器件之间转换 I2C 总线和控制信号。  通过阅读 LSF0204上的其他论坛帖子、工程师报告说、由于 Vref_B 上的200K 内部电阻器和一般输入泄漏、A 和 B 端口之间存在显著的寄生功率泄漏(未供电电源轨上出现高达1V 的电压)。  这对我的设计来说是非常不利的。  我注意到、Ioff 仅在 Vref_A = Vref_B = 0的条件下指定、而不适用于单个未供电端口。  因此、我建议也使用原理图左上角的 NMOS FET 从 Vref_B 移除电源、而不是使用 IMU_PWR_EN 信号简单地禁用 LSF0204的1.8V LDO 和 Vref_A。  这样可以最大限度地减少泄漏吗?我要忽略的这种方法是否有任何缺点?

谢谢、

Steve C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为你可以做到这一点、但有几个方面需要注意。

    首先,LSF0204的偏置电流流入 VrefB 端口和 VrefA 端口--在3.3V 和1.8V 电压下,您可以看到从 LSF0204的引脚1流出的电流大约为3.5uA。  100k Ω 电阻器将吸收18uA 的电流(1.8/100k =),因此这不会是问题,但这是您应该注意的问题。 移除100k 可能会导致 LDO 无法正确调节(即流回 LDO 的电流通常较差)。

    禁用 QW1后、没有电流可以这样流动、因此0.47uF 电容器将通过 LSF0204放电并进入稳压器。 假设电容器和接地之间的电阻为~300kohm,如果只有 LSF 在工作,我预计放电需要很长时间--时间常数为 (0.47u * 300k =) 141ms。 另一个器件的漏极速度可能会更快、但您可能需要检查它的漏极速度。

    如果放电速度足够好、那么我认为这个设置是好的。  如果 VrefA 或 VrefB 上有任何残余电荷、即其中任何一个都不是0V、那么我们无法保证器件 A 侧和 B 侧之间的隔离。

    您还可以选择其他几种方法来实现相同的功能。 LSF0204与 LSF 系列的其他产品不同、因为它添加了一些控制电路来处理使能引脚。 使用其他器件(任何 LSF01xx)、您可以直接访问器件中的栅极、因此可以随时直接关闭通道。

    一个选项:

    使用 LSF0108、您可以按照通常的方式设置电路-仅在适当的通道上针对偏置+上拉电阻器设置200kOhm 电阻器、然后使用开漏驱动器在任一电源关闭时强制 EN 引脚为低电平。 您可以在输出端将两个开漏缓冲器(SN74LVC2G07)直接连接到 EN 引脚、如果任一输出变为低电平、整个器件将被强制进入高阻抗状态。 SN74LVC2G07将由1.8V 电源供电--它支持过压输入,因此一个通道上的3.3V 电压将是正常的。

    另一个选项:

    LSF0102可用作3通道电压钳位。  为此、您只需进行一些更改

    (1) EN 引脚完全控制器件并连接到较低电压电源-因此您只需将 EN 直接连接到1.8V。 我还会添加一个下拉电阻器、以确保在移除1.8V 时将其下拉至0V。

    (2)对于所有通道、必须在器件的两侧添加上拉电阻器。 由于钳位电压不再由良好的偏置电路控制、因此需要通过上拉电阻器在两侧都达到适当的"高"状态电压、而不仅仅是在"高"侧(3.3V 侧)。

    (3)'VrefA - VrefB'引脚将用作您的第三个通道。 性能与其他通道相同-通常我们只使用这些通道来设置偏置、但在这里我们不这样做、因此您可以使用额外的通道来进行数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的详细回答。  正是在部分断电状态下、我尝试消除从 Vref_B 流向 Vref_A 的偏置电流、这就是我插入 QW1的原因。  您第二个选择将 LSF0102用作3通道转换器的方法很有趣。  从数据表中可以这样使用、这一点当然不明显。  如果我理解正确、只要栅极(EN)连接到低侧电源(1.8V)、该选项就无需移除高侧(3.3V)电压。  然后、我可以移除 QW1 FET、让常开 Micro 控制1.8V LDO、如图所示(我省略了 IMU_INT 上的上拉电阻、因为它是 U_IMU 的推挽输出)。  采用这种方式连接时、我是否正确地解释了、在禁用 LDO 的情况下、来自3.3V 侧的输入泄漏电流应限制为 IIH @ EN=0、或每个引脚最大5uA?

    再次感谢、

    Steve C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表的编写实际上是为了帮助我们的客户以一种特定的方式使用器件、并尽可能避免复杂的问题。

    在该配置中、您还需要添加一个从 B2到1.8V 的上拉电阻器。

    EN 引脚将把所有通道钳制在大约1V、之后上拉电阻器将接管将输出拉至适当电压的工作。

    您可能还需要稍微减小上拉值。  

    一种方法是仅构建原型并调整上拉电阻器、直到一切正常。  我将从 I2C 线路上的4.7K 和 INT 线路上的1k 开始。

    如果要首先计算这些值、您需要器件每侧的总寄生电容、驱动器的最大灌电流(LSF 两侧)以及每个信号所需的最大数据速率。  从这些公式中、您应该得到一系列电阻值、我通常会选择尽可能大的电阻值、同时仍然满足速度要求、从而降低功耗并提高 V_OL 规格。

    这里有一个视频、其中包含更多详细信息: https://training.ti.com/translation-lsf-family-0?context=1134826-1139264-1134794 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TINA-TI 中整合了一个仿真、如果您愿意、您可以稍微麻烦一点。

    我使用了 SN74LVC1G07来模拟 I2C 协议的开漏输出--您的驱动器可能会比这弱,因此您可能需要添加一个串联电阻器(可能是50欧姆?) 以使其更现实。

    屏幕捕获:

    仿真文件:

    e2e.ti.com/.../LSF0102_5F00_clamp_5F00_ex.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常有帮助、谢谢。  在您之前的帖子中、您表示我需要在修订版原理图的 B2引脚上进行上拉。  在我的电路中、连接到 LSF0102 B2的 IMU_INT 信号实际上是 U_IMU 的推挽输出、因此信号"上行转换"到3.3V。  

    此致、

    Steve C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白。 如果是单向信号、则可以忽略上拉。 这仅在方向发生变化时才是必需的。