This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:断电时的输出状态

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941971/sn74aup1t34-output-status-at-power-down

器件型号:SN74AUP1T34

您好!

我想再次检查 VCCA 和 VCCB 是否均未通电:

-当输入电压为3.3V 时、输出将保持高阻态(由早于 VCCA/B 供电的外部电源生成)。  

-输入电流不会过大(例如、由于 ESD 二极管)。

您可以确认上述问题吗?

谢谢、

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    Ioff 电路可禁用输出、防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

    VCC 隔离特性可确保当 VCCA 输入接地时、B 端口处于高阻抗状态。 如果 VCCB 输入为 GND、A 侧的任何输入都不会导致泄漏电流、即使是悬空的。