This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941287/lsf0108-lsf0108

器件型号:LSF0108

我想将 DUT 之间的信号转换为 CPU。 信号是 I2C 和 GPIO。 我相信我已经解决了所有问题。 您能否查看以下图纸?

这是否是实现转换器的正确方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片似乎未正确保存、因此我再次上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、欢迎参加论坛!

    根据以上信息、您好像已经观看了我的视频系列-希望它对您的设计有所帮助。

    我在上面的原理图中看不到您的偏置电路、但我假设您有3.3V 连接到200kOhm 电阻器、并且连接到 Vref_B 和 EN。 在另一侧、1V 电源直接连接到 Vref_A  

    您的 Mbps 计算略有偏差(根据我的计算)-- 1/(6*550*50e-12)= 6.06Mbps,因此,如果采用该负载/上拉组合,最大时钟速度将为3.03MHz。 请注意、该值是一个非常安全的估算值、因此在实践中、您可能可以将其推至5MHz 或6MHz。

    不过、我认为这不会是一个问题-大多数情况下 I2C 以400kbps 的速率运行(对于"快速"模式)。  如果是这种情况、您可以将电阻器增加到:

    R_PU = 1/(6*400000*50e-12)= 8.3k Ω

    根据我的经验,大多数 I2C 系统使用4.7k 欧姆电阻器--如果遇到问题,您只需使用该电阻器并进行调整即可。

    GPIO 信号也是如此--如果你不需要高速,你可以增加电阻值,这将提高 V_OL 并减少功耗。

    我建议尝试在 I2C 信号的两侧使用4.7k Ω 电阻 、在器件的"B"侧使用1k Ω 电阻作为 GPIO 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实观看了您的视频、他们做得很好。 我知道偏置电路并将实现它。  我只是没有使用 Visio 绘制它、因为电阻器是一种痛苦。 感谢您对速度的澄清。  由于我仅运行 i2c 和 GPIO、我只想确保我有足够的余量。

    我将使用您对上拉电阻器的建议。  

    感谢您的视频和回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    总是很乐意提供帮助。

    如果您可以使用它- 我有一个 Visio 文件、用于将电路连接在一起(在 Visio 2010中构建)。 我发现它有助于快速将绘图组合在一起。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/151/Basic_5F00_Circuits.vsd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够下载文件并获取电路组件。  谢谢、这为我节省了一些工作。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对从3V3到1v0的传播延迟有疑问。  在上面的应用中、我们的设计团队希望了解信号的传播速度。 我的答案是、根据数据表、它应该是1ns 至2ns。  由于不需要进行 RC 降压转换、因此它应该很快。  这是合理的假设吗?

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、在进行下行转换时、输出将非常密切地跟踪输入。

    当输入信号是输出电压的三倍时、测量延迟可能会令人困惑、因为我们测量的是输入信号(1.65V)的50%到输出信号(0.5V)的50%。 LSF 的工作方式使这一过程更加复杂。

    在输入端测量0.5V 到输出端测量0.5V 可能更准确。  由于我们不这么做、输入信号的压摆率会对测量的最终延迟值产生很大影响。  例如、如果器件在输入上花费30ns 时间从1.65V 转换到0.5V、则延迟将测量为~31ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    Bill