This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:输出电压 CAN#39;t 变为低电平

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941126/sn74lvc1g125-output-voltage-can-t-go-low

器件型号:SN74LVC1G125

您好:团队

我在数据表中没有注意到 SN74LVC1G125的最小应用电路、它有没有? cuz 当我单独测试它时(在电源引脚附近有一个0.1uF 旁路电容器),输出没有我想象的那样。

我使用3.3V 为 SN74LVC1G125供电、并将/OE 引脚连接至 GND。 结果如下:

当输入为3.3V 时、输出为3.3V、这是正确的。

但当输入为0V 时、输出约为2.4V。 它不应该为0V 吗?

我已经测试了多 个 SN74LVC1G125s、结果都是相同的。 它们在预制 PCB 中工作良好、因此我必须错过一些东西。

请告诉我我遗漏了什么、提前感谢您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    是的、当输入为3.3V 时、输出将为3.3V (假设电源为3.3V)、当输入为0V 时、输出将为0V (假设 GND 为0V)。

    您能否提供测试电路原理图和/或电路图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您抽出宝贵的时间、

    我绘制了一个包含 SN74LVC1G12x 电路的 PCB、如下原理图所示:

    但它不起作用。 因此,我简化了电路,并使用了 PCB 的一部分来确定问题:

    我发现、当输入连接到 GND 时、输出约为2.4V。 上面的电路能否正常工作? 如果是、为什么输出不是0V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未附加;请重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我已重新发布图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL_DATA 上是否有其他可能将线路拉高的东西?

    将 SN74LVC1G125替换 Ω 为 GND 和 Y 之间的22k Ω 电阻时会发生什么情况?