This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80:有关 SN74LVC1G80和 SN74LVC1G79的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G79, SN74LVC1G80, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941351/sn74lvc1g80-question-about-sn74lvc1g80-and-sn74lvc1g79

器件型号:SN74LVC1G80
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G79SN74HCS74

我的客户想要 默认输出低电平,、但在使用 SN74LVC1G80时 、它默认输出低电平。  我可以默认使用 SN74LVC1G79输出低电平吗?

吹气是客户的 电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhengxin、

    您将需要一个具有清零引脚的 D 触发器、因此您可以添加上电复位电路。 最简单的方法是使用 SN74HCS74器件、该器件允许您将 RC 电路直接连接到 CLR 引脚。 您可以在数据表的应用部分中看到这方面的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要一个输出、我想知道默认情况下 SN74LVC1G79的引脚4是否可以输出低电平(与 SN74LVC1G80的引脚4相反)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G79和 SN74LVC1G80都没有默认输出电平;请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的意思是说我使用的是 SN74LVC1G80、但我想反转四引脚输出、所以我应该替换 SN74LVC1G79吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;SN74LVC1G79和 SN74LVC1G80之间的唯一区别是输出为反向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    ,、当我测试 SN74LVC1G80 μ A 时、当 CLK 为高电平且 D 为低电平时、,输出为高电平。 如果 CLK 缓慢上升、输出是否仍然为高电平?还是输出 Q0、然后输出高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件检测到 CLK 输入端的上升沿时、即当 CLK 引脚上的电压超过开关阈值时、输出会发生变化。

    不允许 CLK 缓慢上升;请参阅 Δt Δv 工作条件中的 Δ V/Δ T 限值。