This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4555B:需要从1.8V CMOS 到3.3V CMOS 的电平转换器;

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4555B, SN74AXC8T245, SN74AXC2T45, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941792/cd4555b-need-a-level-shifter-that-from-1-8v-cmos-to-3-3v-cmos

器件型号:CD4555B
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74AXC2T45SN74AXC4T245

设计

我们需要一个从1.8V CMOS 到3.3V CMOS 的电平转换器;
总共需要6个通道、如果您建议使用2个通道、我们将每组使用3个通道。
我找到 CD4555BPWR、但它可能不是最合适的。

您能帮您推荐其他产品吗?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000是高电压系列、不支持1.8V 电压。(CD4555B 不是电平转换器。)

    您可以使用 SN74AXC8T245等单个八通道器件、也可以将四个和两个通道与 SN74AXC4T245和 SN74AXC2T45相结合。