This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 故障建议在引脚上更换高温电阻(-40至105°C 以上)

Guru**** 2971880 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941141/trouble-recommend-high-temperature-resistance-above--40-to-105-c-pin-to-pin-replacement

主题中讨论的其他器件:LMK5B12204

设计

Si5328B-C-GM 是一种 PLL

Si5328B-C-GM (2.5/3.3V、808Mhz、双路输出(LVPECL、LVDS、CML、CMOS)、SyncE 抖动衰减、QFN36引脚、6x6mm、-40~85℃、RoHS、Silicon Labs)

故障建议在引脚上更换高温电阻(-40至105°C 以上)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3756530:

    我们没有可替代 SI5328B-C-GM 的 P2P。

    最接近的功能替代产品是 LMK5B12204。 请注意、LMK5B12204的最高结温仅为135°C、但 TI 提供的热建模和特性比 SI5328B 数据表中提供的更多、因此更容易估算典型和最坏情况下的性能。 借助两个使用 HCSL (具有最高电流消耗的输出格式)和2.5V VDDO 轨的输出、我计算出大约1.18W 的功率耗散。 即使在4层电路板模型上、ΘJA = 24°C/W、环境温度为105°C、结温也是105 + 24 * 1.18 = 133.3°C、这在建议的工作条件下。 在实践中、客户电路板将具有更多的层、ΘJA 将更小、 器件温度将远低于135°C -数据表给出了10层电路板的示例、其中 Δ T = 9.1°C/W、在这种情况下、器件温度将为105 + 9.1 * 1.18 = 115.7 ΘJA°C、这完全低于建议的工作温度限值。 如果客户选择不同的输出格式或使用1.8V 电源而不是2.5V 电源为 VDDO 供电、则可以进一步降低功耗和器件温度。 总之、尽管 LMK5B12204的数据表中没有列出任何明确的环境温度额定值、但在105°C 下使用 LMK5B12204也不会有问题

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ℃温度为-40至85 ̊ C、可能不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3756530:

    我再次强调、数据表实际上并未列出环境温度额定值。 建议的结温范围仅为-40°C 至135°C。 我们必须在产品网页上设置环境温度范围、以帮助在表搜索中对其进行排序、85°C 是工业应用的常见最大额定值。 但是、由于我在上一帖子中概述的原因、网站上列出的工作温度范围并不能很好地反映器件的实际有效环境温度范围。

    为了在网页上演示环境温度范围的人工性质、请考虑以下示例。 LMK5B12204具有两个模拟 PLL 和四个输出组、输出组可在3.3V 下运行。 如果客户尝试在4层电路板上使用两个 PLL 和所有四个3.3V 输出、则最坏情况下的功耗接近2.7W、4层 PCB 的数据表中的 ΘJA 为23.3°C/W、 在85°C 环境下、结温为85 + 23.3 * 2.7 = 146.8°C、这比建议的最高结温高大约12°C 并不是该器件不适合85°C 运行、只是有些用例需要更好的热设计:更多的板层、VDDO 轨的更低电压或更低的输出格式可以将结温升高到可接受的水平。

    竞争器件只有两个输出。 如果客户在具有四层以上的电路板上仅使用2.5V 或1.8V VDDO 上的 LMK5B12204的两个输出来生成两个输出、他们可以禁用其中一个 APLL 和两个输出组。 请注意、LMK5B12204的客户用例使用的功率不到上述最坏情况示例的一半(1.8/2.7 = 43%)、并且其 PCB 可能具有更好的热性能。 在上一篇文章中、我计算了"最坏情况" 4层电路板和更典型的10层电路板的预期结温、并解释了为什么我希望 LMK5B12204即使在105°C 环境温度下也能正常工作。 请勿仅根据数据表中未包含的任意温度范围来取消解决方案的资格、TI.com 仅用于对产品搜索表中的器件进行排序。 只要它们保持低于建议的最高结温、LMK5B12204就适合它们的应用。

    此致、