This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941492/sn74axc4t774

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

我对 SN74AXC4T774高速电平转换器有一个非常详细/低级的问题。

在开关特性中、为启用/禁用时序指定了最小值和最大值。
您将注意到“MAX”定时条件从“MIN”(29nS 与0.5nS)显著增加。

我想知道是什么推动了这种显著的增长…
它是否由于某一点的热分离而变得非常松散?

我们可能能够限制应用中的温度变化。

如果它由电气/过程/制造可变性驱动、那么这说明我们在设计中无法做任何事情来最大限度地减小该#。

 

对于我们的应用、我认为~10ns 可能是可以的、但超过25ns 的情况正在开始出现。
(我还了解 TI 的其他产品以及随着 VCCA 电压的增加而发生的变化。 该器件似乎是我们应用的最佳器件、并且 VCCA=1.5V 也是一项要求)。

请参阅下面的屏幕提示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rui、

    这种差异将归因于温度和工艺的变化。 在这种情况下、SN74AVC4T774器件可能会更好、因为它的启用和禁用时间更短。