This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT138:每个引脚的漏极/源极驱动电流

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941371/sn74hct138-drain-source-driving-current-per-pin

器件型号:SN74HCT138

数据表第1页上显示"5V 时的输出驱动为+-4mA"。 在第3页,持续输出电流 IO (Vo=0to Vcc)为+-25mA。 在常规温度(0-85 C)下、漏极/源极驱动电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    4mA 是在推荐工作温度范围(-40至85 C)内的建议最大漏极源极电流。