This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:OE 引脚处理确认

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941006/txb0108-oe-pin-treatment-confirmation

器件型号:TXB0108

大家好、

我想确认客户用例是否正常。

请查看以下问题吗?

1:可以添加连接 OE 的复位电路吗?

2:可以直接将 OE 连接到 Vcca 吗?

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的

    2.在上电期间下拉 OE 可确保 I/O 引脚处于高阻抗状态。 如果您不关心加电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我想在 Clemens 的第一个回答中补充一句、假设您谈论的是 RC 延迟:从技术上讲、只要您不违反输入转换率规范、答案就是肯定的、但如果您直接连接 RC、这可能是不可能的。 您将需要一个额外的施密特触发缓冲器来处理慢速转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、Clemens - San、

    感谢你的答复。

    明白。

    此致、

    小岛上的 Kazuki