This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:故障建议在引脚之间替换高温电阻(-40至105°C 以上)

Guru**** 2381060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941140/sn74avc1t45-trouble-recommend-high-temperature-resistance-above--40-to-105-c-pin-to-pin-replacement

器件型号:SN74AVC1T45

设计

 SN74AVC1T45DCKR 的参考设计

故障建议在引脚上更换高温电阻(-40至105°C 以上)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 SN74AXC1T45DCKR 器件、该器件的 Ta 为-40至125 C、引脚对引脚。