This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们需要以下器件型号的 GB 标准

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941144/we-need-the-gb-standards-for-the-part-number-below

主题中讨论的其他器件:TPS62743

设计

中华人民共和国政府在中国发布了强制性标准(GB 标准)、该标准对挥发性有机化合物(VOC)和其他物质的含量进行了限制、旨在防止空气污染。

在中国生产或进口涂料(包括涂料)、粘合剂、清洁剂、墨水等主题产品时、必须符合 GB 标准中规定的要求。

因此、这些新法规可能会影响您的产品/组件的供应。

根据上述情况、我们想通知您相关信息。  

标准标题

GB 30981-2020工业保护涂层有害物质限制

GB 33372-2020限制粘合剂中挥发性有机化合物含量

GB 38508-2020清洁剂中挥发性有机化合物含量的限制

GB 38507-2020打印墨水中挥发性有机化合物(VOC)的限值

我们需要以下器件型号的 GB 标准:

TPS62743YFPT TPS62743具有超低静态电流的300mA 高效降压转换器
TPS25200DRVR 具有精密可调节电流限制和过压钳位的5V 电子保险丝
DRV2605YZFR 振荡器驱动器
BQ27421YZFR-G1D 电量监测计

您能帮助快速提供支持吗?

谢谢  

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

     由于您的查询性质,我已要求我们的客户支持中心( https://ticsc.service-now.com/csm ) 承担此请求的所有权,并直接与您联系。  

     凭借各种设备类型以及咨询的质量特性、CSC 能够更好地提供支持。  您应该在一个工作日内收到 CSC 的消息、如果您没有、请告诉我。  

    此致、

    ~Leonard